我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何修改Snippet?
问题描述:
Vista系统如何修改Snippet?

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何修改Snippet。

选择NumericPresentation,将这个数值参数拖拽到底图相应位置在其属性窗口设置单位,显示精度在绑定窗口输入相应的名称,选中想要修改的目标在其绑定菜单,选择脚本并在脚本属性界面选择查看脚本的内容,在弹出的对话框中找到要修改的语句,Value=newNumber(evt.getValue()) 将其修改为Value=newNumber(100-evt.getValue())接着做测试会发现2个值会是相互补的值。