我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Vista系统如何添加状态指示文本?

问题描述:
如何添加状态指示文本。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统如何添加状态指示文本。

将状态量0或者1转换成文本ON或者OFF,首先点击工具栏Text,输入相应的文字然后将左边对话框中的Binary Text Content拖拽到刚刚建立的文本上面,接着查看文本的属性,在绑定值窗口修改状态,在对应的绑定的值里面有转换至值的对象,当信号或者值小于等于0的时候显示OFF,当信号或者值大于等于1的时候显示ON,接着可以测试下这个点的状况点击进入Perview在Status Value输入0的时候文本显示OFF输入1的时候文本显示ON。