我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何用状态改变对象颜色?
问题描述:
如何用状态改变对象颜色。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统通过状态指示来改变对象颜色,举例为风机关的时候状态颜色为灰色,当风机开的时候状态颜色为绿色。

在元件库里找到风机这个对象,将其拖拽到底图,接着在动态库里面添加需要的动态元件,并将其累加拖拽到风机元件上面,然后在风机绑定菜单设置里面修改名称再进入测试页面输入给定的值查看。

用同样的方法可以制作一个矩形框,并将动态元件库的元件拖拽到矩形框上面,并在绑定菜单输入相应的值在behavior栏可以修改颜色选择想要的颜色,点击Preview查看测试编辑效果。