我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Vista系统如何添加动态和绑定?
问题描述:
如何添加动态和绑定。

所属产品线:
TAC Vista

解决方法:

本视频主要介绍Vista楼控系统,以制作风机的报警点为例,如何为对象添加动态和绑定,首先添加一个风机故障的文本。

右键文本新建一个动态,在此动态的属性里面填写其显示方式类型、间隔时间等参数。添加完成后可以点击Preview测试下回到编辑页面。

选中动态将其进行绑定编辑,选择相应的转换逻辑条件和类型可给定一个参数值,再次测试下报警点的状态功能是否按照各个设定的逻辑条件运行,接着添加颜色以及将对应的报警状态和闪烁对应起来颜色的对应同上操作。

要注意的是此处绑定的是点的状态而不是具体的值。