Video:Vista系统如何通过Web配置LIP?
问题描述:
如何通过Web配置LIP。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统如何通过Web配置LIP。
打开IE浏览器输入LIP的IP地址进行登录,在设备信息栏可以看到相关的设备信息如型号版本号等,选择左侧的Config-EIA852 Server选项进行配置,确保状态是enabled端口号是1629。
然后选择EIA852 Ch List,在此确认LIP的IP地址和端口号正确,下一步要将电脑添加到此Ch List内,所以点击Add Device然后输入电脑名称,IP地址以及端口号保存,此时状态仍然是叉所以回到电脑的控制面板,进入Lonworks Interfence在IP852界面添加设备,依次输入电脑的IP地址和端口号,完成后再次刷新Web页面可以看到状态正常。
是否有帮助?