Video:Vista系统如何在NL220软件创建LNS网络-1?
问题描述:
如何在NL220软件创建LNS网络-1。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统如何在NL220软件创建LNS网络-1,首先新建一个项目,其网络接口选择已配置好的LIP,在弹出的对话框Project settings里面Network设置Domain id输入11,在Trees勾选上Message Tags Connections tree。接下来注册Plugins,将TAC 插件注册成功后进入SmartChannel对话框,在此添加路由,此时创建完成LIP然后继续添加子系统和节点。
本视频讲解的是通过模板添加节点,所以进入模板的页面添加想要的模块模板,然后创建节点选择其相应的信道等参数以及勾选Create node from a device template选择相应的模板,接着进入Plugins-Project plugins-TAC Vista Systemplugin将LNS网络的设备配置到TAC网络。
是否有帮助?