Video:Vista系统如何在NL220软件创建LNS网络-2?
问题描述:
如何在NL220软件创建LNS网络-2。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统如何在NL220软件创建LNS网络-2,先进入ZBuilder简单配置Xenta121,注意将Send heartbeat设置为300s;
然后离线做Snippet的绑定,完成后创建TAC Vista的数据库即进入Server Setup,在Vista Database创建一个名为LNS的文件;
然后打开TAC Vista Server,在System Plug In搜索网络同时确认TAC Network内的时间设置,以及网络端口设置是否正确;
然后Updata Vista database更新数据库,接着登录工作站查看网络结构,设置好路由连通网络就可以下传Xenta控
是否有帮助?