Video:Vista系统如何通过串口下传Menta程序?
问题描述:
如何通过串口下传Menta程序。所属产品线:
TAC Vista解决方法:
本视频主要介绍Vista楼控系统Menta 编程中如何通过串口下载程序,首先配置好电脑的串口,在程序安装目录文件夹下双击Menta Setup设置串口地址4波特率9600,选择应用完成配置然后按下按键F12进入仿真模式,选择Online弹出相应对话框,选择Download此时会有进度条显示提示数据传输,当完成传输后控制器将重启。
另一种方式是通过下载向导Download Wizard传输程序,在程序安装目录文件夹下可以找到,点击next后,在弹出的对话框内点击information可以查看当前控制器的信息,包括版本硬件信息等参数,在System内选择Retain current在应用选项中选择要下传的程序配置也选择保留当前,最后点击应用完成程序下载。
是否有帮助?