我们今天能为您提供什么帮助?

Video:UnityPro如何调用数组?

问题描述:
UnityPro如何调用数组。

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

调用数组中的元素的格式为: 变量名【X】。在程序中调用操作块,双击操作块,输入%MW200:10:=%MW100:10.看到语句下有红色的波浪线,工具菜单-项目设置。勾选对应的选项。仿真即可看到结果。