Video:如何快速找到Symmetra LX的故障电池模块?
问题描述:
如何快速找到Symmetra LX的故障电池模块。所属产品线:
Symmetra LX解决方法:
1.查看故障信息:如果我们发现LX显示屏左边fault灯亮,可以直接在屏幕上查看报警信息,按esc键可依次查看所有报警,如果故障信息没有显示在当前屏幕,可按ESC键回到八个选项的主菜单,按向下的方向键选择右侧第3个diags选项,按回车进入,再按回车进入fault界面查看当前报警,可按向下方向键依次查看所有报警。
2.查找主机架故障电池:首先在当前故障界面按ESC键回到上一级界面,选择右下角batts选项,回车进入,首先我们看到的是main frain也就是主机架的电池状态,选择status,按回车进入,可查看main frain内每一个电池状态。1 of 4代表主机架里面第一个电池模块的状态,最后一行stater为此电池模块的状态。OK代表正常,Not installed代表没有安装,failed代表故障,high temperature代表高温。通过state我们可以查看每一个模块的状态。
3.查找扩展机架故障电池:按ESC键退到上级界面,在main frame这个界面按回车,箭头会变为向上向下的状态,按向下箭头切换到frame 2 of 2,按回车,再按向下方向键,将光标移到第二行state上,再按回车进入。这样我们可以查看frame 2 of 2中9个电池的状态。
是否有帮助?