问题描述:
如何在LX设备显示屏调节电池参数。所属产品线:
Symmetra LX解决方法:
1、 首先显示屏初始界面如下视频界面所示;
2 、按ESC按键到机器主菜单界面;
3、 然后按向下选择按键调整到setup这个选项;
4 、按回车按键确认;
5 、然后按向下选择按键调整到other选项;
6 、按回车按键确认;
7 、继续按向下选择按键到显示屏第二屏找到电池AH数设置选项;
8 、然后按回车按键和向上向下按键调整电池参数到需要设置的值;
9、 最后按回车按键确认;
10 、如果想检查下刚才设置是否成功,首先按ESC三次退回到初始界面。之后按一下ESC到主菜单然后选择setup,按回车后选中other之后再找显示屏第二屏电池AH设置选项,检查数值是否为刚才所配置的电池参数值。最后再按ESC三次退回初始界面。
是否有帮助?