我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SRC6KUXICH如何转入内置静态旁路?

问题描述:
SRC6KUXICH如何转入内置静态旁路。

所属产品线:
Smart SRC

解决方法:

1. UPS在开机的状态下,按Esc键,进入数据页面,再按回车键进入主菜单,选择Control,回车进入;

2.按下翻页键,选择Output,回车进入;再按回车,No Action将会闪烁,按下翻页键,直至UPSintoBypass 闪烁,按回车确认;

3. UPS频幕显示,UPSoutoffBypass,按回车返回值数据页面,UPS转入旁路状态工作