Video:如何更改板卡VGL9801的IP地址?
问题描述:
如何更改板卡VGL9801的IP地址。所属产品线:
UPS附件卡解决方法:
进入SNMPsnmp manager。我们调试的UPS的IP地址是192.168.0.14. 点击add按钮添加UPS的网段192.168.0,点击apply,点击YES.我们看到在软件左下角出现该网段,我们选择该网段,点击scan按钮,我们可以看到软件左上角出现我们调试的UPS的IP地址和MAC地址。
我们选中我们调试的这台IP为192.168.0.14的UPS。我们可以在软件的右边ip setting设置栏里将此IP更改为我们想要的IP。
我们选择配置静态IP,将192.168.0.14改为192.168.0.20,填写相应的子网掩码和默认网关。输入默认密码12345678,点击login,我们可以看到信息栏出现操作成功提示。
我们选择192.168.0网段,点击scan按钮,就可以找到刚刚配置的IP地址192.168.0.20。我们关闭snmp manager 打开监控软件。进入监控页面,我们可以看到新配置的IP地址192.168.0.20已经生效。
是否有帮助?
需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。