我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何在SP系列UPS网卡界面操作UPS开关机?

问题描述:
如何在SP系列UPS网卡界面操作UPS开关机。

所属产品线:
UPS附件卡

解决方法:

首先在桌面右下角鼠标右键点击施耐德UPS监控软件图标,然后点击open monitor,之后我们会进入施耐德UPS网卡监控页面,此时我们可以看到UPS已处于在线工作状态。我们双击绿色图标进入到UPS工作页面。点击即时控制按钮进入UPS控制界面。在此界面我们可以控制UPS开关机,此时UPS已处于开启状态,我们可以点击OFF按钮关闭UPS。需要输入密码,密码是administrator。重新点击OFF按钮。点击确认。此时我们可以看到消息框显示即时关闭UPS.关闭消息框,后又弹出消息框,显示旁路供电。再次关闭消息框,点击OK,此时UPS已处于关闭状态,整个关毕UPS过程结束。我们再点击ON按钮开启UPS。点击确认。此时我们可以看到消息框显示即时开启UPS.关闭消息框,后又弹出消息框,显示旁路输出关闭。点击OK,此时UPS已处于开启状态,整个开启UPS过程结束。点击关闭按钮回到主界面。