我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何使用Advanced View软件修改netbotz主机的IP地址?
问题描述:
如何使用Advanced View软件修改netbotz主机的IP地址。

所属产品线:
Netbotz

解决方法:

1、 首先打开Advanced View软件;

2、 点击【Add Appliance】添加Netbotz主机IP地址,点击【OK】;

3、 链接成功后,根据提示输入登录用户名和密码,点击【OK】,登录;

4、 在Advanced View软件中,进入【Configration】界面,双击【Network Interfaces】图标;

5、 在“Edit Network Interface”界面中勾选【Enable interface】,点选【Configure using these settings】,输入新的IP地址、子网掩码和默认网关,点击【OK】;

6、 点击【OK】后,netbotz主动重启,待重启完成后,Netbotz主机的新IP地址,就配置成功了。