我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何使用Advanced View软件导入机房设备布局图?
问题描述:
如何使用Advanced View软件导入机房设备布局图。

所属产品线:
Netbotz

解决方法:

1、 首先打开Advanced View软件;

2、 点击【Add Appliance】添加Netbotz主机IP地址,点击【OK】;

3、 链接成功后,根据提示输入登录用户名和密码,点击【OK】,登录;

4、 在Advanced View软件中,进入【Map View】界面,点击【Edit】编辑;

5、 在“Map Configuration”界面中点击【Change Background Image】,导航,左键选择您想添加的机房图,点击【Open】,预览添加效果;

6、 如果图片满足要求,点击【OK】,则机房图,就成功导入到netbotz。