我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV610变频器如何设置和取消密码?

问题描述:
ATV610变频器如何设置和取消密码。

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV610变频器设置和取消密码的操作。

首先介绍了ATV610变频器密码的功能。在“7.2 密码”菜单中,第一个参数“密码状态”,显示当前变频器是否设置了密码以及密码状态,第二个参数“密码”用来设置密码,第三个和第四个参数“上载权限”、“下载权限”用来设置密码对上载、下载操作的限制。 如要取消密码,进入参数“密码”,输入正确的密码,解锁变频器,然后将“密码”改为“000000”,点击OK键,出现“密码更新”的提示信息,再次点击OK键,密码取消。