我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV630变频器的端子分布及功能是怎样的?

问题描述:
ATV630变频器的端子分布及功能是怎样的。

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

本视频介绍ATV630变频器端子功能。

介绍了ATV630变频器动力端子定义和作用,其中包括电源端子、直流母线端子、输出端子;介绍了控制端子定义和作用,其中包括模拟量输入和输出的电源端子、继电器输出端子、安全功能输入端子、可编程逻辑输入端子、可编程逻辑输出端子、模拟量输入端子、模拟量输出端子、通讯RJ45端口。