我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何设置ATV630变频器面板监视和更改语言操作?

问题描述:
如何设置ATV630变频器面板监视和更改语言操作。

所属产品线:
ATV御程系列ATV600变频器

解决方法:

本视频介绍ATV630变频器面板和更改语言操作。

介绍ATV630变频器:显示栏、F1到F4键、ESC键、Home键LOCAL/REMOTE、! 键、STOP/RESET键、RUN 键 。更改语言操作:按HOME进入主菜单,快速滑动触轮控至第八项“我的偏好”打开。进入8.1 “语言选择”。 列表中依次为语言类型;滑动触轮控,选择需要更改的语言,点击OK键确认。