我们今天能为您提供什么帮助?

Video:ATV312变频器是如何切换本地和远程控制以及本地控制模式下如何恢复出厂设置?

问题描述:
ATV312变频器是如何切换本地和远程控制以及本地控制模式下恢复出厂设置。

所属产品线:
ATV312变频器

解决方法:

本视频介绍了ATV312变频器本地和远程切换的操作以及在本地模式下如何恢复出厂设置:

1、在RDY状态下,长按MODE键3S,面板显示LOC,左侧3个LED灯交替循环闪烁,就切换到了本地控制。

2、如果需要返回远程控制,只需要长按MODE键,面板显示REN,3个LED灯不亮就切换到了远程控制。

3、长按MODE键3S从本地切换到远程控制的操作只适用于变频器的固件版本为5.1IE56以下,如果变频器的固件版本高于5.1IE56,需要将变频器恢复出厂设置或者修改宏配置才能回到远程控制模式。

4、在本地模式下长按ESC 2S,左侧3个LED灯同时闪烁即进入编程模式,进入DRC菜单,找到FCS参数设置为INI,长按旋钮确认键2S,INI变为No恢复出厂设置完成。