我们今天能为您提供什么帮助?

Video:RM22UA33MR有什么功能以及如何使用?

问题描述:
RM22UA33MR功能以及使用介绍。

所属产品线:
Harmony 控制继电器

解决方法:

1、介绍了RM22UA33MR的功能、参数特征、应用场合;

2、介绍了RM22UA33MR的外观结构;

3、介绍RM22UA33MR的时序图;

4、介绍了RM22UA33MR测试按钮的功能;

5、介绍了RM22UA33MR指示灯状态;

6、介绍RM22UA33MR测试按钮的功能;

7、介绍了RM22UA33MR使用案例:使用RM22UA33MR检测单相电源电压,电源电压在380±20%V间为正常电压,延时0.1S断开,无故障记忆。