我们今天能为您提供什么帮助?

Video:如何用Device Administrator升级AS系列产品?

问题描述:
如何用Device Administrator升级AS系列产品。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍使用Device Administrator来配置AS的IP地址以及升级AS产品的固件。如果不知道AS的IP地址,可以通过USB口的方式链接AS来获得IP地址,Device Administrator会自动找到链接的AS,如果要修改IP地址,点击属性,在network栏可以更改网络参数,这样AS的地址就修改成功了。

如果用以太网链接AS,点击加号,输入AS的IP地址及用户名密码,AS就添加进来了。点击左上角Upgrade Devices,选择New datebase,系统开始刷新固件,直到看见升级成功。固件版本取决于Device Administrator的版本。