我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何在AS中添加IO模块和点位?
问题描述:
SBO 工作站 - 在AS中添加IO模块和点位。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍如何定义AS的IO模块和添加IO的点位,添加IO模块可以手动添加也可以自动添加。手动添加的话,选择AS,点击IO BUS,右键,新建IO模块,选择模块类型、地址,创建。自动创建IO模块,选择AS,在右边Device Discovery中选择AS IO BUS,系统会搜索到所有下面挂的IO模块,把搜到的IO模块拖拽到IO BUS下,这样就自动创建了所有的IO模块。

创建点位有两种方法,选中IO模块点右键,新建,选择点位类型、端子,创建。或者选中IO模块,右键点击Edit in spreadsheet,在扩展页中编辑所有点,保存。