我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何实现连接LonWorks Xenta控制器?
问题描述:
SBO LonWorks - 连接LonWorks Xenta控制器。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍在AS下添加 LonWorks Xenta控制器。

首先添加LonWorks接口,选择AS,右键,新建Interface,选择LonWorks Interface,点击创建。在LonWorks Interface上点击右键,新建LonWorks网络,创建。选择LonWorks网络,右键查看属性,修改域的ID为17。在LonWorks网络下新建一个文件夹,在文件夹上右键,新建设备,选可编程控制器,输入Neuron ID或点击Service PIN,导入Menta文件,创建。选择新加的设备,右键,Commission,下载应用程序, 成功后设备在线。

需要修改Xenta控制器里的程序,点击右键,编辑。也可以自动添加Xenta设备,点击AS,在Device Discovery里选择LonWorks,选择设备,右键,监听网络上的service pin,然后去按设备上的service pin按钮,每按一个设备就会出现在设备类表中,按完后在点击右键,结束监听。把自动搜索上来的设备拖拽到LonWorks网络下,创建,系统就自动创建了Xenta设备。选择新加的设备,右键,Commission,下载应用程序, 成功后设备在线。