我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何绑定LonWorks数据流?
问题描述:
SBO LonWorks - LonWorks数据流。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍Lonworks数据流,首先是控制器之间点对点的通讯,把Xenta102的点连接到Xenta302上的点,选中Xenta302的输入点,右键编辑绑定,在右侧窗口找到Xenta102待绑定的点,选中这个点,拖拽到Xenta302的输入点的绑定框里,保存,绑定成功。

如果要建立AS与现场控制器的点对点的通讯,推荐在AS内部建立本地节点,先选中要绑定的本地控制器的点,右键新建Mirrored network variables,系统会自动建立一个镜像在AS的Local Node,打开这个本地节点,系统默认已做了绑定。