我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SBO如何连接Modbus RTU设备-TC500?

问题描述:
SBO Modbus - 连接Modbus RTU设备 - TC500。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍使用AS连接Modbus RTU设备-TC500,选择AS,右键新建Interface,选择Modbus Interface,添加Modbus master network,创建。

点击Modbus master network,在属性里面填写与TC500相一致的波特率、校验类型、停止位及连接的端口。

再次点击Modbus master network,右键新建Modbus Device,添加TC500,创建。

点击TC500,输入设备地址,保存,设备上线。

在TC500上右键Edit in spreadsheet,新建一个Modbus表格,在里面填写点位名称、类型、寄存器号、功能码等,保存。此时回到TC500的List View,就可以看到新建的点位。