我们今天能为您提供什么帮助?

Video:SBO工作站软件如何备份和恢复?

问题描述:
SBO工作站软件如何备份和恢复。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍ES和AS的备份和恢复,选中ES,右键Backup,选择备份类型,点击Backup,备份显示成功,备份保存在控制面板Backup sets中,备份文件的后缀名为.xbk。

如果要恢复,点击Server,右键Restore,选择需要恢复的备份文件,点击Restore,这样系统就恢复了。