问题描述:
Script编程_PID函数示例。所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统解决方法:
本视频介绍Script编程PID函数示例 ,首先创建一个PID函数,需要一个程序来对其调用,在程序中更改PID调节参数,可以查看调节的效果。也可以更改KP值来使调节的速度改变。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
本视频介绍Script编程PID函数示例 ,首先创建一个PID函数,需要一个程序来对其调用,在程序中更改PID调节参数,可以查看调节的效果。也可以更改KP值来使调节的速度改变。
是否有帮助?