我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何在Script中编程_自定义函数?
问题描述:
如何在Script中编程_自定义函数。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍Script编程用户自定义函数 ,函数是一个程序,为了执行一个特定的任务或计算。需要定义函数执行的计算、程序中的值和返回的值。函数不需要行标。

用Arg来定义变量。在SBO的Programs文件夹右键新建program,选择Script Function,创建。

编辑这个程序,首先定义参数,然后写逻辑,保存。