我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何使BACnet_b3控制器上线?
问题描述:
如何使BACnet_b3控制器上线。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍如何使BACnet_b3控制器上线,点击AS,右键新建Interface,选择BACnet Interface,创建。在BACnet Interface上右键新建MSTP Network,填写Network ID,选择端口,创建。

对新建的MSTP Network属性进行配置,在MSTP Network上右键新建b3 Device,填写名称、Instance ID、序列号,创建。

在b3上点击右键,Device,Commission,控制器上线。对于第三方控制器,点击AS,在Device Discovery中选择BACnet Device,可以扫描到第三房设备。

选中第三方设备,拖拽到MSTP Network上,点击第三方设备,右键Device,Upload all objects,完成。