我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:如何创建BACnet_b3趋势记录?
问题描述:
如何创建BACnet_b3趋势记录。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍b3的趋势记录 ,点击b3控制器的Application,右键新建趋势,选择BACnet Trends,BACnet Trend Log,创建。也可以点击b3控制器的Application,右键新建趋势,选择Trends下面的一个类型,绑定一个变量,创建。

再创建一个Trend chart,将已创建的Trend log拖到Trend chart中,就可以看到变量的变化了。