Video:如何创建BACnet_报警?
问题描述:
SBO_BACnet_报警所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统解决方法:
本视频介绍BACnet报警 ,点击b3控制器的Application,右键新建报警,选择BACnet Alarms,分别创建一个BACnet Alarm和BACnet Notification。
先配置BACnet Notification,然后配置BACnet Alarm,选择要监视的变量和刚创建的Notification,填写报警出现时的信息,保存。如果点击b3控制器的Application,右键新建报警,选择Alarms,则建立的是SBO的报警。
是否有帮助?