Video:如何创建BACnet_时间表?
问题描述:
SBO_BACnet_时间表所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统解决方法:
本视频介绍BACnet时间表,点击b3控制器的Application,右键新建Schedule,选择一个BACnet时间表类型,选择优先级,创建。
在b3控制器下的时间表无法选择Lead Object,如需Lead Object,可将时间表建在AS下面或BACnet Interface下面。
是否有帮助?


本视频介绍BACnet时间表,点击b3控制器的Application,右键新建Schedule,选择一个BACnet时间表类型,选择优先级,创建。
在b3控制器下的时间表无法选择Lead Object,如需Lead Object,可将时间表建在AS下面或BACnet Interface下面。
是否有帮助?