Video:ScriptProgram_语法基础是什么?
问题描述:
ScriptProgram_语法基础。所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统解决方法:
本视频介绍ScriptProgram语法基础 ,SBO的脚本语法继承于简明英语。数学表达式和通常的数学算法是一样的,数学表达式的方式会多一些。行标在脚本编程中非常重要,用来定义程序的功能,行标有两种表达方式。跳转实现了程序从一个程序行到另外一个程序行的跳转。
在b3的延时中不支持wait关键字。综合表达式指多个条件同时满足时进行的相应操作。布尔代数是在条件表达式当中的与或非关系。在一个控制器中要引用另一个控制器的点,此时可以做点的镜像。运行次序决定了那个程序先运行。
是否有帮助?