Video:什么是Script编程_PID函数?
问题描述:
什么是Script编程_PID函数。所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统解决方法:
本视频介绍Script编程PID函数介绍 ,PID控制可以得到精确和稳定的控制,是由比例、积分、微分三种控制叠加在一起来实现的。比例控制基于误差,将误差放大进行输出。
积分控制可以消除比例控制的偏差。微分提供另外一种控制作用能够预见实际值与设定值之间的误差,减少超调。可以通过简明英于编程来获得PID函数。
是否有帮助?