我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Video:Script编程_示例_b3To1604是什么?
问题描述:
Script编程_示例_b3To1604。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍Script编程示例_b3To1604 ,1604本事不能写程序,所以程序要写在b3或AS中,点击b3控制器的Application,右键新建Program,选择b3 Script Program,创建。编辑这个程序,绑定变量。