我们今天能为您提供什么帮助?

Video:Script编程_示例_备份和时间累计怎么做?

问题描述:
Script编程_示例_备份和时间累计怎么做。

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Operation楼宇运营系统

解决方法:

本视频介绍Script编程示例_备份和时间累计 ,b3的程序都是写在RAM中的,掉电的话程序会丢失,需要把程序保存到flash当中去才能避免丢失。点击b3控制器的Application,右键新建Program,选择b3 Script Program,创建。

编辑这个程序,使其在每天一个固定的时间检查是否需要备份并执行备份命令。将其跟系统变量绑定,定义当这个点有变化时执行备份。点击b3控制器的Application,右键新建Value,选择BACnet Analog Value,创建。点击b3控制器的Application,右键新建Program,选择b3 Script Program,创建。编辑这个程序,来计算时间累积。最后将Vaule与这个时间累计程序绑定。