我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350的DO如何通过通信进行遥控?
问题描述:
PM5350的DO如何通过通信进行遥控?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

电力参数测量仪有两个继电器输出,即 DO1 和 DO2。继电器输出有三种控制模式:外部、报警和需量同步。

需要将继电器输出模式设置为“外部”,此时DO由通过通讯连接发送的命令来控制。

按照以下方式来修改命令接口来实现遥控功能:

寄存器 含义
5250 6002/6003 6002 de-energize DO/ 6003 energize DO
5251 0
5252 1/2 1-DO1, 2-DO2

报文举例:01 10 14 82 00 03 06 17 73 00 00 00 01 XX XX. (XX XX is for CRC)