我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
C-BUS中黑白触摸屏5050CT2的Unit address如何更改?
所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

可以在Toolkit 软件中更改。先将触摸屏连到C-BUS网络中,然后点击Scan并transfer to Database,然后按照下图的操作右键选择“Readdress DB Unit“,重启触摸屏可以看到Unit address 已经更改过来。