我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Toolkit软件中对面板按键的编程界面中,如何调出Function中“Trigger"这个选项?
所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

在toolkit软件中,对面板按键进行编程,function中是没有Trigger 这个选项的,只有在下标签的Unit Identification中将Application选择Trigger Control,才可以调出Trigger这个选项,如下图所示: