我们今天能为您提供什么帮助?

U.motion KNX服务器网关如何恢复出厂设置?

问题描述:
U.motion KNX服务器网关如何恢复出厂设置?

所属产品线:
KNX

解决方法:

U.motion KNX服务器网关恢复出厂设置有两种,一种是恢复至默认IP(192.168.0.110),另外一种是恢复至默认的IP(192.168.0.110)且将网关的数据清除。

1)恢复至默认IP(192.168.0.110)的方法:按住reset按钮约10s直至service指示灯开始闪烁,再次按一下reset按钮后松开,待service指示灯亮几秒然后熄灭后即恢复了默认IP。

2)恢复IP地址及清除网关内的数据:按住reset按钮约10s直至service指示灯开始闪烁,再次按住reset按钮直到service指示灯熄灭,网关会在2min后重启,即恢复了出厂设置。