我们今天能为您提供什么帮助?

PIR存在感应器中红外、超声波及微波的检测原理是什么?

所属产品线:
ARGUS人体存在感应器

解决方法:

红外:采用被动红外技术的存在感应器通过探测人体与环境的发热差别来感应移动。在无遮挡物的状况下,红外感应器可以100%探测到移动。适用于封闭空间与高水平的运动探测。

微波:使用多普勒效应、微波传感器可以远程检测微小的运动。不依赖于温度的变化,也不需要无遮挡移动探测,微波传感器甚至可以穿透到固体材料如木材、玻璃、石膏墙体。

超声波:超声波感应器通过对区域内发送超声波并计算返回时间从而实现移动感应。物体的移动会改变超声波的返回频率,从而实现移动感应的功能。声波可以感应频率变化引起的轻微运动,如打字或阅读,不需要通畅的视线,在办公室隔间或洗手间等有遮挡的区域同样适用。