我们今天能为您提供什么帮助?

zigbee遥控器恢复了出厂设置后遥控器上的指示灯一直为橙色,如何让指示灯在按下setup后变为绿色以便能进入编程模式?

问题描述:
zigbee遥控器恢复了出厂设置后遥控器上的指示灯一直为橙色,如何让指示灯在按下setup后变为绿色以便能进入编程模式?

所属产品线:
奥智Ezinstall系列

解决方法:

按下开关或调光模块上的prog 按钮,使编程指示灯亮成绿色,按下需要控制的通道的按钮,将遥控器的滑动开关拨到prog编程位置,按一下setup按钮,再按一下控制开关通道的按钮,若只是灯还是橙色,则再次按一下该控制按钮,此时编程指示灯会编程绿色,可进行正常编程。