我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
型号是SAE-UE-MS-CDBWE的双鉴存在感应器,将负载灯接在load2端子D1-D2上,灯不受光感度设定阈值的控制是怎么回事?
问题描述:
型号是SAE-UE-MS-CDBWE的双鉴存在感应器,将负载灯接在load2端子D1-D2上,灯不受光感度设定阈值的控制是怎么回事?

所属产品线:
ARGUS人体存在感应器

解决方法:

load2端子D1-D2是用来实现HVAC控制(如加热、通风、空调等)的,不受设定的光感度阈值的控制。