我们今天能为您提供什么帮助?

可视对讲的室内机与C-BUS做对接,如何将室内机上的场景名称修改为中文的?

问题描述:
可视对讲的室内机与C-BUS做对接,如何将室内机上的场景名称修改为中文的?

所属产品线:
Xightor侍爵

解决方法:

可在ftp://[VDETS07 IP address]/FlashDev/root/和ftp://[VDETS07 IP address]/UserDev/中编辑SimplifiedCN.txt或TraditionalCN.txt文件中的场景名称,将Smarthome.txt中对应的场景名称修改为中文描述即可,然后重启室内机即可。