我们今天能为您提供什么帮助?

KNX开关控制模块如何实现通道强制开启/关闭的功能?

问题描述:
KNX开关控制模块如何实现通道强制开启/关闭的功能?

所属产品线:
KNX

解决方法:

对于KNX系统16A的开关模块可以实现这一功能,以16A四路开关模块为例对所有通道强制开启,具体设置过程如下。

在General菜单中对Safety function进行设置

在1 Switching菜单进行设置,打开Safety function

在1 Safety function菜单进行设置,将第一项设置为Press

其它通道做同样的设置即可。

设置完成后,通过面板或软件给230这个控制地址发送1的指令后,开关模块所有通道强制开启。(其他命令均失效