我们今天能为您提供什么帮助?

Zigbee IP 网关的WLAN 按钮有什么作用?如何操作?

问题描述:
Zigbee IP 网关的WLAN 按钮有什么作用?如何操作?

所属产品线:
奥智Ezinstall系列

解决方法:

此按钮为Zigbee IP网关与无线路由器的WPS2-PBC快速连接方法,不需要登录IP网关web页面进行IP配置

按WLAN按钮,允许IP网关以太网端连接到无线局域网的家用路由器与wi - fi保护设置,(WPS2™)和按钮配置(PBC™)。这是一个直接启用连接,不需要配置使用IP网关配置web页面。

步骤:

1,   首先如果以太网链接LED灯亮起,则WLAN按钮是不会工?的,所以先得拔掉网口上的网线

2,   在无线路由器上将WPS2 PBD功能打开,或者按下WPS2 按钮,让路由器进行搜索

3. 按下Zigbee IP网关的WLAN按钮使其与无线路由器进行匹配

4,检查WLAN的LED灯状态。LED灯闪烁表明正在与无线路由器匹配和连接,当连接成功时,LED灯常亮