我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在用232接口模块对C-BUS模块进行编程的时候,效验码是如何计算的?
问题描述:
在用232接口模块对C-BUS模块进行编程的时候,效验码是如何计算的?

所属产品线:
C-Bus产品

解决方法:

效验码计算办法:1,将前面的各个参数求和(16进制)2,用求和的数换算成10进制,除以256得出余数  3,将余数变成2进制去反再加1,最后转换成16进制