FA326075
FA326075
我们今天能为您提供什么帮助?
在C-BUS系统中,能否用智能面板的学习功能,在不用编控制组地址的情况下,对面板和继电器模块或者调光模块进行编程,达到智能面板控制功能?
问题描述:
在C-BUS系统中,能否用智能面板的学习功能,在不用编控制组地址的情况下,对面板和继电器模块或者调光模块进行编程,达到智能面板控制功能?
所属产品线:
C-Bus产品
解决方法:
注:一个面板按键只能控制一个通道
首次发布日期:
2017/9/20
修订日期:
2020/6/22
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
C-Bus产品手册
探索更多
范围:
C-Bus产品手册