U30010V调光接口模块连接系统(包括调光器与负载)无法调光是怎么回事?
问题描述:
U30010V调光接口模块连接系统(包括调光器与负载)无法调光是怎么回事?所属产品线:
奥智Ezinstall系列解决方法:
可能的原因有:
1) 使用的调光器不在“兼容调光器列表”中。
2) 使用的调光器没有正确设定好工作模式或设定工作模式不是“兼容调光器列表”推荐的工作模式。
3) 产品过热而触发0-10V 调光接口模块过热保护单元(排除外界环境或负载异常情况后,关闭0-10V 调光接口模块一段时间后重新启动系统)。
4) 调光器死机(排除系统连线与负载异常后,重新启动调光器)。
5) 线与端子没有锁紧(确保所有的线与端子接触良好并被锁紧)。
是否有帮助?